EIO0000004202.07

Anschluss des Gleichstromkabels

DC-Netzanschluss: Federspann-Klemmleisten

Verbindung Draht
+ 24 Vdc
- 0 Vdc
Gehäuseerde Am Gehäuse des Geräts angeschlossene, geerdete Klemme.

Anschluss des Gleichstromkabels

  1. Stellen Sie sicher, dass das Stromkabel nicht an das Stromnetz angeschlossen ist.
  2. Crimpen Sie eine Steckerklemme richtig an das Ende der einzelnen Stromkabeldrähte.
  3. Drücken Sie den Öffnungsknopf mit einem kleinen, flachen Schraubenzieher, um das gewünschte Steckloch zu öffnen.
  4. Führen Sie die einzelnen Kabeldrähte in ihre jeweiligen Halterungen ein. Lassen Sie den Öffnungsknopf los, um den Draht jeweils festzuklemmen.
    HINWEIS:
    • Bei Verwendung von Litzendraht ist darauf zu achten, dass kein Kurzschluss mit benachbarten Drähten entsteht.

    • Bei Anschluss mit Litzendrähten diese nicht verlöten.

    • Wenn sich der Draht nicht korrekt in der Funktionserdeklemme (FG) befindet, ist die Berührfunktion möglicherweise beeinträchtigt.

    • Die Verwendung der PE-Klemme ist nicht erforderlich.

    1. Netzkabel

    2. Öffnungsknopf

    3. Schraube

  5. Wenn alle drei Netzkabeldrähte eingeführt sind, führen Sie den Gleichstrom-Steckverbinder in den Netzanschluss dieses Produkts.
  6. Befestigen Sie die Schrauben auf beiden Seiten des Steckerverbinders.
    HINWEIS: Das erforderliche Anzugsdrehmoment beträgt 0,3 N•m (2,7 lb-in).
Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.