EIO0000004202.07

Zubehör

Produkte können ohne Vorankündigung geändert oder eingestellt werden. Bitte holen Sie auf unserer Website die neuesten Informationen ein.
www.se.com/docs

Produktname Produktnummer
Schnittstellen
RS-232C isoliert x 2 HMIYP6MPR23P2
RS-232C x 4 HMIYP6MPR23P4
RS-422/485 isoliert x 2 HMIYP6MPR42P2
Ethernet (GbE IEEE1588) HMIYP6MPETH
Audio (Mic-IN, Line-IN, Line-OUT) HMIYP6MPAU
EtherCAT (Steuerung) HMIYP6MPECAT
16DI/8DO*1 HMIYP6MPX16Y8
4G-Mobilfunk für USA HMIYP6MP4GU
4G-Mobilfunk für EU, Asien, Japan HMIYP6MP4GE
WiFi/Bluetooth mit Antennen HMIYP6MPWF
Speicher
M.2 SSD 128 GB (Standard Endurance) HMIYP6M2128L
M.2 SSD 128 GB (High Endurance) HMIYP6M2128
M.2 SSD 256 GB (High Endurance) HMIYP6M2256
M.2 SSD 512 GB (High Endurance) HMIYP6M2512
SSD 128 GB (High Endurance) HMIYP6SSD128
SSD 256 GB (High Endurance) HMIYP6SSD256
SSD 512 GB (High Endurance) HMIYP6SSD512
HDD 1 TB HMIYP6HDD1T
Speicher
DIMM 4 GB HMIYP6DM4
DIMM 8 GB HMIYP6DM8
DIMM 16 GB HMIYP6DM16
Kabel
Verlängertes Antennenkabel, für WiFi/Bluetooth-Antenne, 3 m (2 Stück) HMIYP6CBWF3M
Verlängertes Antennenkabel für 4G Mobilfunk-Antenne, 3 m (2 Stück) HMIYP6CB4G3M
DP-DVI-Kabel (5 m)*6 HMIYFPCBDPDV5M
DP-DVI-Adapter HMIYADDPDVI11
USB-Verlängerungskabel XBTZGUSB
Adapter
Buchmontageadapter (Advanced Box) (2 Stück für seitliche Montage + 2 Stück für obere Montage) HMIYP6ADBMA
Buchmontageadapter (Standard Box) (2 Stück für seitliche Montage + 2 Stück für obere Montage) HMIYP6ADBMS
Flach-/Wandmontageadapter (2 Stück, für Advanced Box bei Anschluss von PCI/PCIe-Steckplatz) HMIYP6ADFMA
Plattenausschnittsadapter für HMIDT752 (15 Zoll breit)*2 HMIZHAT7W1
Plattenausschnittsadapter für HMIDT952 (19 Zoll breit)*2 HMIZHAT8W1
Plattenausschnittsadapter für Harmony iPC S-Panel PC (10 Zoll breit)*2 HMIZPAT5W1
Plattenausschnittsadapter für Harmony iPC Modular Panel PC (12 Zoll breit)*2 HMIZPAT6W1
Plattenausschnittsadapter für Harmony iPC Modular/S-Panel PC (15 Zoll breit)*2 HMIZPAT7W1
Plattenausschnittsadapter für Harmony iPC Modular/S-Panel PC (19 Zoll breit)*2 HMIZPAT8W1
Plattenausschnittsadapter für Harmony iPC Modular Panel PC (22 Zoll breit)*2 HMIZPAT9W1
Bildschirmschutzfolien
Blendschutz für 10 Zoll breit (5 Folien/Satz) HMIZCAG5W1
Blendschutz für 12 Zoll breit (5 Folien/Satz) HMIZCAG6W1
Blendschutz für 15 Zoll breit (5 Folien/Satz) HMIZCAG7W1
Blendschutz für 19 Zoll breit (5 Folien/Satz) HMIZCAG8W1
Blendschutz für 22 Zoll breit (5 Folien/Satz) HMIZCAG9W1
Bildschirmschutz für 12 Zoll (5 Folien/Satz) HMIZG66
Bildschirmschutz für 15 Zoll (5 Folien/Satz) MPCYK50SPSKIT
Weitere
M.2 Kühlsatz für Advanced Box*3 HMIYP6HSM2A
M.2 Kühlsatz für Standard Box*4 HMIYP6HSM2S
Trellix-Lizenz HMIYP6LSMCA
Wiederherstellungs-USB für Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC HMIYP6RUSW10
Wiederherstellungs-USB für Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC HMIYP6RUSW1021
USB-Klemme Typ A (5 Stück/Satz) HMIZCCLUSA
USB-Klemme Typ C (5 Stück/Satz) HMIYP6CLUSC
Lüftersatz mit Filter (5 Stück/Satz)*5 HMIYP6FAN

*1 Wenn die optionale 16DI/8DO-Schnittstelle an das Produkt angeschlossen ist, entspricht sie nicht der UL-Zertifizierung.

*2 Der zulässige Bereich für die Plattendicke richtet sich nach dem Plattenausschnittsadapter. Weitere Informationen erhalten Sie im Handbuch zum Plattenausschnittsadapter.

*3 Erforderlich, wenn M.2 SSD montiert wird. Allerdings nicht erforderlich, wenn der Lüftersatz montiert ist.

*4 Erforderlich, wenn M.2 SSD montiert wird.

*5 Unterstützung nur bei Advanced Box.

*6 Dies ist ein passives Kabel.

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.