EIO0000004202.07

Touch-Panel

  12 Zoll, 15 Zoll 10 Zoll breit, 12 Zoll breit, 15 Zoll breit, 19 Zoll breit, 22 Zoll breit
Touch-Panel-Typ Widerstandsfolie (analog) Projiziert kapazitiv mit optimiertem Rauschfilter
Berührungspunkte Mehrfach-Touch (Zweipunkt-Touch) Mehrfach-Touch (Zweipunkt-Touch)
Lebensdauer des Touch-Panels Mindestens 1 Millionen Betätigungen Mindestens 50 Millionen Betätigungen
Touch-Modus Nicht zutreffend

Standard mode, water detection mode, glove mode

HINWEIS: Weitere Informationen erhalten Sie unter Touch Mode.

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.