EIO0000004202.07

Löschen der RAID-Einstellungen

HINWEIS: Bei Umstellung von RAID auf AHCI werden alle vorhandenen Daten gelöscht.
  1. Schalten Sie das Produkt ein.
  2. Drücken Sie während der Anzeige des Startbildschirms entweder die Taste [DEL] oder [ESC].
  3. Geben Sie das Passwort ein (Standardpasswort: Pw#12345).
  4. Der BIOS-Bildschirm wird angezeigt.
  5. Wählen Sie auf der Registerkarte Advanced die Optionen Intel® Rapid Storage Technology aus.
  6. Wählen Sie den Datenträger aus, auf dem RAID eingerichtet ist.
  7. Wählen Sie Delete.
  8. Wählen Sie Yes.
  9. Drücken Sie die Taste [ESC], um zum Auswahlbildschirm der Registerkarte BIOS zurückzukehren.
  10. Wählen Sie SATA Configuration.
  11. Wählen Sie SATA Mode > AHCI.
    HINWEIS: Wenn das konfigurierte RAID das Betriebssystem nicht enthält, führen Sie die Schritte 13 und 14 aus, um diesen Vorgang abzuschließen.
  12. Legen Sie das Wiederherstellungsmedium ein.
  13. Drücken Sie die Taste [ESC], um zum Auswahlbildschirm der Registerkarte BIOS zurückzukehren, und wählen Sie die Registerkarte Save & Exit aus.
  14. Wählen Sie Save Changes and Reset > Yes aus.
  15. Betätigen Sie beim Neustart die Taste [F7].
  16. Fahren Sie für die folgenden Schritte mit Schritt 4 des Verfahrens zur Systemwiederherstellung fort. Informationen hierzu finden Sie unter Systemwiederherstellung.
Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.