EIO0000005084.01

Sujeción de la abrazadera del cable USB

Cuando use un dispositivo USB, coloque una abrazadera del cable USB al interfaz de USB para evitar que se desconecte el cable USB.

ADVERTENCIA
PELIGRO DE EXPLOSIÓN
  • Verifique que la alimentación y el cableado de entrada y salida (E/S) cumplan con los métodos de cableado para la Clase I, División 2.
  • No utilice este producto en entornos peligrosos o en lugares distintos a la Clase I, División 2, Grupos A, B, C y D.
  • Si sustituye cualquiera de los componentes, puede anular la conformidad con la Clase I, División 2.
  • No desconecte el equipo mientras el circuito está activo o a menos que se sepa que el área está libre de concentraciones inflamables.
  • Corte la corriente antes de conectar o desconectar un conector de este producto.
  • Asegúrese de que las conexiones de alimentación, comunicación y accesorios no sobrecarguen los puertos. Tenga en cuenta la vibración en el entorno cuando tome esta determinación.
  • Conecte firmemente los cables de alimentación, comunicación y accesorios externos al panel o al armario.
  • Utilice solamente los cables USB disponibles comercialmente.
  • Utilice solamente configuraciones de USB no inflamables.
  • Confirme que el cable USB ha sido sujetado con la abrazadera del cable USB antes de usar la interfaz USB.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves, muerte o daños en el equipo.
NOTA: Tenga cuidado cuando coloque la abrazadera. El clip tiene un borde afilado.
  1. Para el USB Tipo A, coloque el clip sobre el símbolo de USB en la cubierta del conector USB de manera que esté superpuesto. Tanto para el USB Tipo A como para el USB Tipo C, el clip coincide con la longitud de 27 a 43,5 mm (1,06 a 1,71 in) para el conector del cable USB.

    A. USB Tipo A

    B. USB Tipo C

  2. Alinee el clip y la cubierta del conector del cable USB. Ajuste la posición de los orificios donde ha colocado el clip. Para asegurar su estabilidad, seleccione la posición del orificio del clip más cercana a la base de la cubierta del conector.

    A. Pase la brida por aquí.

  3. Tal como se muestra en el dibujo, pase la brida de cable por el orificio del clip. Luego gire la brida y pásela por la cabeza de modo que el cable USB pueda pasar por el centro del lazo de la brida. Ahora el clip está colocado al cable USB.

    NOTA:
    • Compruebe la orientación de la cabeza de antemano. Asegúrese que el cable USB haya pasado por el centro del lazo de la brida y que ésta puede pasar por la cabeza.

    • Puede sustituir la brida proporcionada con HMIZCCLUSA o HMIYP6CLUSC, u otras bridas disponibles en el mercado con un ancho de 4,8 mm (0,19 in) y un espesor de 1,3 mm (0,05 in).

  4. Mientras presiona el área de agarre del clip, introduzca el cable del paso 3 completamente dentro de la interfaz del USB principal. Asegúrese de que la lengüeta de del clip esté firmemente sujeta al cable USB conectado a este producto.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.