7DE02-0468-01

Für Messgerätkonfiguration unterstützte VIFE-Codes

HINWEIS: E steht für das Erweiterungsbit. Der Hex-Wert geht von E = 0 aus.

VIFE-Code

Maßnahme

Beschreibung

bin

hex

E000 0000

00

Schreiben und ersetzen

Ersetzt den alten durch den neuen Wert.

E000 0111

07

Löschen

Setzt einen kumulierten Wert auf „0“ (null) zurück.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?