7DE02-0468-01

Herstellerspezifische VIFE-Codes

Das Messgerät verwendet die herstellerspezifischen VIFE-Codes aus der nachstehenden Tabelle, wenn das VIF gleich „FF hex“ (1111 1111 bin) ist.

HINWEIS: E steht für das Erweiterungsbit. Der Hex-Wert geht von E = 0 aus.

Beschreibung

bin

hex

Exportenergiewert

E000 1001

09

Teilenergiewert

E000 1101

0D

Strom

E000 0000

00

Spannung L-N

E000 0100

04

Leistungsfaktor

E000 1010

0A

Frequenz

E000 1011

0B

Aktiver Tarif

E001 0000

10

Tarif-Steuerungsmodus

E001 0001

11

Anzahl der Phasen

E010 0001

21

Anzahl der Leiter

E010 0010

22

Systemtypkonfiguration

E010 0011

23

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?