7DE02-0468-01

Kopfzeile mit festen Daten

Byte 1–4

Identifikationsnr.

Byte 5–6

Hersteller

Byte 7

Version

Byte 8

Medium

Byte 9

Zugriffsnr.

Byte 8

Status

Byte 11–12

Signatur

Seriennummer des Messgeräts in einem 8-stelligen, BCD-codierten Format.

Die Seriennummer befindet sich zudem auf dem Front-Bedienfeld des Messgeräts.

4CA3 hex = Schneider Electric

Firmwareversion der Kommunikationskarte

10 = Version 1.0

02 hex (Elektrizität)

Zähler für erfolgreiche Zugriffsversuche

Zeigt M-Bus-Anwendungsfehler an

Nicht belegt

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?