7DE02-0468-01

Energieverbrauch-LEDs

Die zwei roten LEDs auf dem Front-Bedienfeld geben den Energieverbrauch an. Wenn Energie verbraucht wird, blinken die LEDs. Je mehr Energie verbraucht wird, desto schneller blinken die LEDs.

Die Blindenergieverbrauchs-LED (A = 10.000 Imp./kVARh) blinkt, wenn Blindenergie verbraucht wird, und die Wirkenergieverbrauchs-LED (B = 10.000 Imp./kWh) blinkt, wenn Wirkenergie verbraucht wird. Die LEDs blinken mit einer Geschwindigkeit von 10.000 Imp./kWh.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?