7DE02-0468-01

Tastenfunktionen

Aktion

Tastenfunktion

Halten Sie die Aufwärtspfeiltaste oder die Abwärtspfeiltaste weniger als 3 Sekunden lang gedrückt.

So aktivieren Sie die Bildlauffunktion.

HINWEIS: Nach 30 Sekunden Inaktivität wechselt das Messgerät wieder in den automatischen Bildlaufmodus zurück.

Halten Sie die Aufwärtspfeiltaste 3 Sekunden lang gedrückt.

So rufen Sie das nächste Menü auf.

Halten Sie die Abwärtspfeiltaste 3 Sekunden lang gedrückt.

So kehren Sie zum vorherigen Menü zurück.

Halten Sie die Abwärtspfeiltaste und die Aufwärtspfeiltaste 3 Sekunden lang gedrückt.

So bestätigen Sie Einstellungen.

Halten Sie die Aufwärtspfeiltaste für ≥ 5 Sekunden gedrückt.

So wechseln Sie in den Programmiermodus.

So wechseln Sie in den automatischen Bildlaufmodus bzw. so verlassen Sie ihn.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?