7DE02-0468-01

Blindenergie-Parameter anzeigen

  1. Navigieren Sie mit den Tasten im Hauptmenü zum Register für Gesamtblindenergie (ΣR).
  2. Halten Sie die Aufwärtspfeiltaste 3 Sekunden lang gedrückt, um das nächste Menü aufzurufen.
    Auf dem Display wird >> angezeigt.
  3. Halten Sie die Abwärts- oder Aufwärtspfeiltaste gedrückt, um durch die verschiedenen Seiten der Blindenergie-Parameter zu scrollen.
  4. Halten Sie die Abwärtspfeiltaste 3 Sekunden lang gedrückt, um zum Hauptmenü zurückzukehren.
    Auf dem Display wird << angezeigt.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?