7DE02-0468-01

OBIS-Code einrichten

Sie können den OBIS-Code in Programmiermodus 3 (Pro-3) auf on einstellen. Die Werkeinstellung für den OBIS-Code ist oFF.
Gehen Sie wie folgt vor, um den OBIS-Code einzustellen:
  1. Navigieren Sie mit den Tasten zu Programmiermodus 3 (Pro-3).
  2. Berühren Sie die Aufwärtspfeiltaste 3 Sekunden lang, um das Menü aufzurufen.
  3. Geben Sie das 4-stellige Kennwort ein (Werkeinstellung: 0000): Wählen Sie mit den Tasten jede Ziffer aus dem Bereich 0–9 aus. Um die Ziffern zu bestätigen, halten Sie die Aufwärtspfeiltaste jeweils 3 Sekunden lang gedrückt.
  4. Navigieren Sie zur OBIS-Seite (ObIS).
  5. Halten Sie die Aufwärtspfeiltaste 5 Sekunden lang gedrückt, um in den Programmiermodus zu wechseln.
  6. Wenn der Wert zu blinken beginnt, wählen Sie on oder oFF aus.
  7. Halten Sie beide Tasten 3 Sekunden lang gedrückt, um die neue Einstellung zu bestätigen.
  8. Das LCD-Display zeigt OK an, wenn die Einstellung bestätigt wurde.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?