7DE02-0468-01

Kombinationscode einrichten

Mit dem Messgerät können Sie die Gesamtenergie (Verbrauch) basierend auf dem Kombinationscode anzeigen. Der Kombinationscode stimmt wie nachstehend dargestellt mit verschiedenen Berechnungsmethoden überein:

Code

Gesamtenergie (Wirkenergie)

C-01

Nur Bezug

C-04

Nur Lieferung

C-05

Bezug + Lieferung

C-06

Lieferung – Bezug

C-09

Bezug – Lieferung

C-10

Bezug – Lieferung

Gehen Sie wie folgt vor, um den Kombinationscode zu ändern:

  1. Navigieren Sie mit den Tasten zu Programmiermodus 3 (Pro-3).
  2. Berühren Sie die Aufwärtspfeiltaste 3 Sekunden lang, um das Menü aufzurufen.
  3. Geben Sie das 4-stellige Kennwort ein (Werkeinstellung: 0000): Wählen Sie mit den Tasten jede Ziffer aus dem Bereich 0–9 aus. Um die Ziffern zu bestätigen, halten Sie die Aufwärtspfeiltaste jeweils 3 Sekunden lang gedrückt.
  4. Navigieren Sie zur Seite für den Kombinationscode (C-xx).
  5. Halten Sie die Aufwärtspfeiltaste 5 Sekunden lang gedrückt, um in den Programmiermodus zu wechseln.
  6. Wenn der Wert zu blinken beginnt, wählen Sie 01 / 04 / 05 / 06 / 09 / 10 aus.
  7. Halten Sie beide Tasten 3 Sekunden lang gedrückt, um die neue Einstellung zu bestätigen.
  8. Das LCD-Display zeigt OK an, wenn die Einstellung bestätigt wurde.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?