7DE02-0468-01

Hintergrundbeleuchtung einrichten

  1. Navigieren Sie mit den Tasten zu Programmiermodus 2 (Pro-2).
  2. Berühren Sie die Aufwärtspfeiltaste 3 Sekunden lang, um das Menü aufzurufen.
  3. Navigieren Sie zur Einstellungsseite für die Hintergrundbeleuchtung (bACk).
  4. Halten Sie die Aufwärtspfeiltaste 5 Sekunden lang gedrückt, um in den Programmiermodus zu wechseln.
  5. Wenn der Wert zu blinken beginnt, wählen Sie on/oFF/btn aus.
  6. Halten Sie beide Tasten 3 Sekunden lang gedrückt, um die neue Einstellung zu bestätigen.
  7. Das LCD-Display zeigt OK an, wenn die Einstellung bestätigt wurde.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?