7DE02-0468-01

Befehlsschnittstelle

RFT

SE

Aktion

Größe

Typ

Einheiten

Beschreibung

Adresse

Register

Adresse

Register

0x1482

5251

0x1481

5250

S

1

UInt16

-

Angeforderter Befehl

0x1483

5252

0x1482

5251

S

1

UInt16

-

Reserviert für zukünftige Verwendung

0X1484–0x148D

5253–5262

0x1483–0x148C

5252–5261

S

1

UInt16

-

Befehlsparameter 001–010

0x14FF

5376

0x14FE

5375

L/S

1

UInt16

-

Befehlsstatus

0x1500

5377

0x14FF

5376

L/S

1

UInt16

-

Befehlsergebniscodes:

  • 0 = Gültiger und erfolgreicher Befehl

  • 3000 = Ungültiger Befehl

  • 3001 = Ungültiger Parameter

  • 3002 = Ungültige Parameteranzahl

  • 3007 = Der Befehl ist gültig, der Vorgang wurde jedoch nicht ausgeführt

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?