7DE02-0468-01

Bildlaufzeit einrichten

Im automatischen Bildlaufmodus zeigt das Messgerät alle 10 Sekunden (Werkeinstellung) die nächste programmierte Datenseite an.

Gehen Sie wie folgt vor, um die Bildlaufzeit zu ändern:

  1. Navigieren Sie mit den Tasten zu Programmiermodus 2 (Pro-2).
  2. Berühren Sie die Aufwärtspfeiltaste 3 Sekunden lang, um das Menü aufzurufen.
  3. Navigieren Sie zur LCD-Seite für die Durchlaufzeit (SEC).
  4. Halten Sie die Aufwärtspfeiltaste 5 Sekunden lang gedrückt, um in den Programmiermodus zu wechseln.
  5. Wenn der Wert zu blinken beginnt, wählen Sie den neuen Wert aus einem Bereich von 1–30 Sekunden aus.
  6. Halten Sie beide Tasten 3 Sekunden lang gedrückt, um die neue Bildlaufzeit zu bestätigen.
  7. Das LCD-Display zeigt OK an, wenn die Einstellung bestätigt wurde.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?