Fehlerbehebung
| Problem | Mögliche Ursache | Mögliche Lösungen |
|---|---|---|
|
Die rote Verbrauchs-LED blinkt nicht (Impuls-LED). |
Am Messgerät ist keine Last angeschlossen. |
Schließen Sie eine Last am Messgerät an. |
|
Die Last auf der Leitung ist sehr niedrig. |
Überprüfen Sie mit einem Universalmessgerät, ob der Lastwert sehr niedrig ist. |
|
|
Das Register führt keine Zählung durch. |
Am Messgerät ist fast keine Last angeschlossen. |
Überprüfen Sie, ob die rote Verbrauchs-LED blinkt. |
|
Kein Impulsausgang. |
Der Impulsausgang wird nicht mit Gleichspannung versorgt. Der Impulsausgang ist nicht korrekt angeschlossen. |
Überprüfen Sie mit einem Voltmeter, ob die Spannung der externen Spannungsquelle (Ui) 5–27 V DC beträgt. Überprüfen Sie, ob die Verbindung korrekt ist: Die Spannungsversorgung mit 5–27 V DC muss am Kollektor-Anschluss (Pin 18/20+) und die Signalleitung (S) am Emitter-Anschluss (Pin 19/21–) angeschlossen sein. |
|
Die Impulsausgangsrate ist falsch. |
Wurde die korrekte Impulsrate über das Modbus-Tool oder im Programmiermodus 3 eingestellt? |
Verwenden Sie das Modbus-Tool, das separat erworben werden kann. |
Wenn das Problem nach der Fehlerbehebung nicht gelöst ist, wenden Sie sich für weitere Hilfe an den technischen Support.