7DE02-0468-01

Vom Messgerät verwendete primäre VIFE-Codes

Das Messgerät verwendet die primären VIFE-Codes aus der nachstehenden Tabelle, wenn das VIF gleich „FD hex“ (1111 1101 bin) ist.

HINWEIS: „E“ steht für das Erweiterungsbit. Ein x im Hex-Wert wird durch die Bits 7–4 der VIFE festgelegt.

Primäre VIFE-Codes

bin

hex

Zusätzliche Informationen

Hersteller

E000 1010

xA

Modell

E000 1100

xC

Spannung

E100 1001

x9

Volt mit einer Auflösung von 100

Strom

E101 1100

xC

Ampere mit einer Auflösung von 100

Fehler-Kennzeichen

E001 0111

x7

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?