7DE02-0468-01

Messgerätinformationen

HINWEIS: E steht für das Erweiterungsbit. Der Hex-Wert geht von E = 0 aus.

Datenformat

Primäre VIF-Erweiterung

Beschreibung

bin

hex

0D

E000 1010

0A

Hersteller

  • „Schneider Electric“ im 18-Byte-ASCII-Format

0D

E000 1100

0C

Modell im ASCII-Format

03

E0001 0111

17

Messgerät-Fehlercodes:

  • 0 = Code 101: Fehler im ausführbaren Firmware-Code
  • 1 = Code 102: Kalibrierungsdaten fehlen oder sind fehlerhaft

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?