7DE02-0468-01

Baudrate einrichten

Die Modbus-Baudrate (iEM2455) kann auf einen Wert zwischen 1200 und 38400 eingestellt werden. Die M-Bus-Baudrate (iEM2435) kann auf einen Wert zwischen 300 und 9600 eingestellt werden.
Gehen Sie wie folgt vor, um die Baudrate zu ändern:
  1. Navigieren Sie mit den Tasten zu Programmiermodus 3 (Pro-3).
  2. Berühren Sie die Aufwärtspfeiltaste 3 Sekunden lang, um das Menü aufzurufen.
  3. Geben Sie das 4-stellige Kennwort ein (Werkeinstellung: 0000): Wählen Sie mit den Tasten jede Ziffer aus dem Bereich 0–9 aus. Um die Ziffern zu bestätigen, halten Sie die Aufwärtspfeiltaste jeweils 3 Sekunden lang gedrückt.
  4. Navigieren Sie zur Baudraten-Seite (bAUd).
  5. Halten Sie die Aufwärtspfeiltaste 5 Sekunden lang gedrückt, um in den Programmiermodus zu wechseln.
  6. Wenn der Wert zu blinken beginnt, wählen Sie Folgendes aus:
    • Modbus (iEM2455): 1200 / 2400 / 4800 / 9600 / 19200 / 38400

    • M-Bus (iEM2435): 300 / 600 / 1200 / 2400 / 4800 / 9600

  7. Halten Sie beide Tasten 3 Sekunden lang gedrückt, um die neue Einstellung zu bestätigen.
  8. Das LCD-Display zeigt OK an, wenn die Einstellung bestätigt wurde.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?