7DE02-0468-01

Modbus-ID (iEM2455)/M-Bus-ID (iEM2435) einrichten

Die Modbus-ID (iEM2455) kann auf einen Wert zwischen 001 und 247 eingestellt werden. Die M-Bus-ID (iEM2435) kann auf einen Wert zwischen 000 und 250 eingestellt werden.
Gehen Sie wie folgt vor, um die Modbus-ID (iEM2455)/M-Bus-ID (iEM2435) zu ändern:
  1. Navigieren Sie mit den Tasten zu Programmiermodus 2 (Pro-2).
  2. Berühren Sie die Aufwärtspfeiltaste 3 Sekunden lang, um das Menü aufzurufen.
  3. Navigieren Sie zur Seite für die Modbus-ID (iEM2455)/M-Bus-ID (iEM2435) (M-Id).
  4. Halten Sie die Aufwärtspfeiltaste 5 Sekunden lang gedrückt, um in den Programmiermodus zu wechseln.
  5. Wenn der Wert zu blinken beginnt, wählen Sie 3 Ziffern aus (Modbus [iEM2455]: 001–247/M-Bus [iEM2435]: 000–250).
  6. Um die Ziffern zu bestätigen, halten Sie beide Tasten jeweils 3 Sekunden lang gedrückt.
  7. Das LCD-Display zeigt OK an, wenn die Einstellung bestätigt wurde.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?