7DE02-0468-01

Messgerät-Bildschirmmenüs

Die Bildschirme des Messgeräts sind entsprechend ihrer Funktion logisch organisiert. Sie können mithilfe der Tasten auf dem Displaybildschirm verschiedene Parameter aufrufen.

Indem Sie zuerst den entsprechenden Hauptmenü-Bildschirm (Bildschirm der obersten Ebene) auswählen, können Sie jeden verfügbaren Messgerät-Bildschirm aufrufen.

HINWEIS: Sofern nicht anders angegeben, basieren die Inhalte der in diesem Benutzerhandbuch dargestellten Menübildschirme auf der Auswahl eines Tarifmodus für T1.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?