7DE02-0468-01

Anzeigebildschirm – Übersicht

 

Die blaue LCD-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung wie in der Abbildung gezeigt hat drei Zeilen:

  • In der ersten Zeile werden die Tarifangaben, die Energieflussrichtung, der Kommunikationsstatus und die Einheit angezeigt.

  • In der zweiten Zeile ist der Wert pro Einheit zu sehen.

  • Die letzte Zeile enthält alle weiteren Messgerätinformationen oder OBIS-Codes.

   

Berühren Sie den Aufwärts- bzw. Abwärtspfeil, um die Hintergrundbeleuchtung zu aktivieren. Nach 30 Sekunden Inaktivität schaltet sich die Hintergrundbeleuchtung aus. Nach dem Einschalten durchläuft das Messgerät die Seiten in einem Intervall von 10 Sekunden (Werkeinstellung).

Das Messgerät ist mit einer 7-stelligen LCD-Anzeige ausgestattet. Für den Energieverbrauch zeigt das Messgerät bis zu 99999,99 kWh an und wechselt bei Überschreitung dieses Werts automatisch zu 999999,9 kWh usw.

Die erste Anzeige des Messgeräts im Bildlaufmodus ist entweder „FW“ (Bezug) oder „RV“ (Lieferung).

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?