7DE02-0468-01

Energie-Einstellungen

RFT

SE

Aktion

Größe

Typ

Einheiten

Beschreibung

Adresse

Register

Adresse

Register

0x196A

6507

0x1969

6506

L/KS

1

UInt16

-

Kombinierter Code

  • 01 (F)
  • 04 (R)
  • 05 (F+R) (Werkeinstellung)
  • 06 (R-F)
  • 09 (F-R)
  • 10 (F-R)
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?