7DE02-0468-01

Überblick

Das Messgerät kann mit Ihrem PC kommunizieren. Um die Messgerätregister auszulesen, müssen Sie die PC-Software installieren und konfigurieren. Verwenden Sie einen RS-485-Konverter, um den PC und das Messgerät miteinander zu verbinden.

Das Kabel muss an den Klemmen 10 und 11 angeschlossen werden. Die Standard-Kommunikationsadresse des Messgeräts lautet 01.

Die verwendete Modbus-Implementierung ist die Modbus-Grundform (Standard) mit den folgenden Einstellungen:

  • Baudrate = 19200

  • 8 Datenbits

  • Gerade Parität

  • 1 Stoppbit

Die Baudraten-Werte können auf 1200, 2400, 4800, 9600 oder 38400 eingestellt werden. Die Parität kann auf „none“ (keine) oder „odd“ (ungerade) eingestellt werden. Die Werte für Daten- und Stoppbits können nicht geändert werden.

HINWEIS:

Wenn das Messgerät für Testzwecke über einen seriellen Konverter (RS-485) angeschlossen wird, bringen Sie auf der Geräteseite einen zusätzlichen Widerstand (120 Ω/0,25 W) an den Klemmen (10 und 11) an.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?