7FR02-0423-03

Mise en service pour la conformité aux normes de sécurité fonctionnelle

Introduction

Dans une installation conforme aux normes de sécurité fonctionnelle, il faut vérifier l’appareil complet et la configuration du système avant le déploiement de l’installation.

Procédure de mise en service

Étape Description
1

Validez le câblage de l’appareil selon la description dans la section Installation du produit et câblage. Voir Installation et câblage du produit.

NOTE: Vérifiez que la logique d’exclusion est appliquée dans l’automate ou le circuit de contrôle pour garantir la détection correcte de l’alarme d’isolement.
2

Validez la configuration de l’appareil selon la description dans la configuration du produit. Voir Exigences de conformité aux normes de sécurité.

NOTE: Vérifiez que la logique d’exclusion est appliquée dans l’automate ou le circuit de contrôle pour garantir la détection correcte de l’alarme d’isolement.
3 Validez le contrôle de l’isolement avec la gestion des exclusions.

Test de détection de défaut d’isolement et contrôle de l’isolement

  1. Lorsque l’appareil est éteint, vérifiez que les entrées de l’automate ou du circuit de contrôle sont conformes à l’installation du produit et la section du câblage. Voir Exigences de conformité aux normes de sécurité.

  2. Raccordez la résistance entre le réseau surveillé et la terre, et vérifiez la mesure.

    • Lorsque la valeur de la résistance correspond au seuil de l’alarme +20 %, aucune alarme n’est générée.

    • Lorsque la valeur de la résistance correspond au seuil de l’alarme -20%, une alarme est générée.

    NOTE: Ce test doit être réalisé hors ligne et installé sous un test déconnecté du système.
  3. Vérifiez que le relais de l’alarme bascule conformément à la résistance utilisée pour le test.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?