Exemples d’application des modes de mise en miroir des relais d’alarme préventive
Réglez le relais d’alarme d’isolement préventive en mode miroir et câblez les relais en série pour créer une fonction logique AND. Il est conseillé de configurer le relais d’alarme d’isolement en mode sécurité intrinsèque et de câbler les deux relais en (NF/F). Dans ce cas, la fonction logique ne renvoie vrai que lorsque l’appareil est hors service ou hors tension, ou lorsqu’un état spécial est actif.
Le schéma de câblage suivant est un exemple d’appareil câblé en mode standard :
Mode | Input | State | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Aucun défaut | Alarme préventive | Alarm | Produit inopérant | Hors tension | ||
Standard | PLC 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Standard | PLC 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Le schéma de câblage suivant est un exemple d’appareil câblé en mode sécurité intrinsèque :
Mode | Input | State | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Aucun défaut | Alarme préventive | Alarm | Produit inopérant | Hors tension | ||
Sécurité intrinsèque | PLC 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Sécurité intrinsèque | PLC 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
ALARME=(ÉtatRelais:OUI) ||| ((EntréeÉtat:FERMÉE) & (ÉtatRelais:NON))
-
Une alarme d’isolement est détectée lorsque les deux entrées de l’automate programmable sont à la valeur logique 1.
-
Une défaillance du produit est détectée lorsque l’entrée 1 de l'automate a la valeur logique 0.