MFR9440403-03

命令接口

您可以利用命令接口通过使用 Modbus 协议发送特定命令来配置电力参数测量仪。有关测量仪命令、结果和数据类型,请参考在线 Modbus 寄存器列表。

警告
不符合设计意图的操作
切勿将本设备用于关键控制或涉及人员、动物、财产或设备保护的装置。
未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。

  命令块 受保护命令接口 无保护命令接口
寄存器编号 寄存器编号
A

命令

5000

5250

B

信号灯

5001

5251(忽略)

C

参数

5002 - 5124

5252 - 5374

  测量仪结果 寄存器编号 寄存器编号
D

状态

5125

5375

E

结果

5126

5376

F

数据

5127 - 5249

5377 - 5499

  • A:在命令寄存器中,输入测量仪命令。

  • B:当使用受保护命令接口时,在信号灯寄存器中,输入为您提供的信号灯(参见“使用受保护命令接口”)。信号灯寄存器不能与无保护命令接口一起使用。

  • C:在参数寄存器中,输入测量仪命令的所有参数。

  • D状态寄存器在电力参数测量仪接收到命令时将显示 0。命令一旦完成,状态寄存器就会显示与命令寄存器相同的值。

  • E结果寄存器指示命令是否成功,如果未成功,发生了什么错误。

    F数据寄存器显示成功命令的执行参数以及不成功命令的无效参数(按数据类型列出)。

有两种命令接口:受保护命令接口和无保护命令接口,以下各节将进行说明。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?