MFR9440403-03

主要特性

  • 易于安装: 可以使用两个安装卡榫将设备安装到面板上。 这是一款紧凑型测量仪,其在面板后面的深度为 49 毫米,可不通过电压互感器将其连接到最高电压为 480 V + 10% AC L-L 的线路中,适用于测量类别 III 和双绝缘安装。

  • 易于操作: 本设备具有自我引导的菜单,可实现直观的导航,还有可指示您的设备是否正常工作的心跳指示灯。 当连接到 RS-485 网络时,它还可以传输通讯状态。

  • LCD 显示屏: 本设备具有四个自我引导的按钮,可实现直观的导航

  • 功率和电能测量: PM1230H 可一次可测量、显示和记录来自源 1 和源 2 的功率或电能,PM1225H 仅可测量来自源 1 的功率或电能。

  • 需量测量: 本设备可以测量峰值需量及其在计数器中发生的时间。 它还可以测量当前循环和上一个循环的需量值以及完成一个循环所剩余的时间。

  • 标准符合性:

    • Class 1.0,适用于有功电能,依据 IEC 62053-21:2020 和 IEC 61557-12 中规定的测试限制

    • Class 0.5,适用于有功电能,依据 IEC 62053-22:2020 和 IEC 61557-12 中规定的测试限制

    • Class 2.0,适用于无功电能,依据 IEC 62053-23:2020 和 IEC 61557-12 中规定的测试限制

    • 经测试符合 IEC 62052-11 的电能测试要求

    • EMI / EMC 测试,依据 IEC 61326-1

  • CT 额定值: 5 A 或 1 A 额定电流。 适用于电能消耗的 CT 反相自动校正。

  • 密码: 密码可现场配置,以保护设置信息并防止篡改集成的值。

  • 网络安全: 本设备提供了通过前面板按键禁用 RS-485 端口的选项,以防止未经授权的访问。 还可以使用此功能维护复杂通讯网络和排除其故障。

  • 显示屏: 本设备具有自动刻度和自动范围显示屏功能,为瞬时参数提供了 4 位数字,为电能参数提供了 9+3 位数字。

  • 电能计数器: 非可重置的电能计数器用于确保电能读数的完整性。

  • 抑制电流: 可将测量仪配置为不测量电路中感应的/辅助负载电流(可设置为 5 至 99 mA 之间)。

  • 收藏页面: 设备允许将用户可选择的参数设置在收藏页面中。

  • 继电器 (PM1230H): A 型 2 端子机械式继电器,用于当参数超过或低于设定限值时的报警、控制或显示。 还可以根据在预付费计量中预先加载的电费额激活继电器。

  • 其他/双源电力传感器 (PM1230H): 智能传感器可检测是否存在其他电源。2 针连接器支持多发电机并联和总线耦合器孤岛方案。

  • 防篡改: 带密封功能的防篡改盖用于防止篡改电压和电流端子。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?