MFR9440403-03

功率需量

使用功率需量设置可以配置需量参数

要进入功率需量设置:

  1. 主页中,使用向上向下按钮导航至 Maintain
  2. 确定
  3. 使用向上向下按钮导航至 Setup
  4. 确定
  5. 输入密码。默认密码为 0000。
  6. 确定
  7. 使用向上向下按钮导航至 Power Demand
  8. 确定进入 Power Demand
  9. 查看参数后按向左按钮退出 Power Demand
功率需量导航:

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?