MFR9440403-03

RS-485 接线

在点对点配置中,通过将一台设备的 (+) 和 (‑) 端子连接到下一台设备的对应 (+) 和 (‑) 端子的方法,来连接 RS‑485 总线上的设备。

RS‑485 电缆

使用屏蔽 2 线或 1 根双绞线 RS‑485 电缆来连接设备。使用屏蔽 2 线或 1 根双绞线连接 (+) 和 (-) 端子。

RS‑485 总线上连接的设备的总距离不得超过 900 米。

注: 一根 RS-485 总线上最多可连接 32 台设备。

RS-485 端子

- 数据负极。可以传输∕接收反转数据信号。
+ 数据正极。可以传输∕接收非反转数据信号。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?