MFR9440403-03

功率因数寄存器格式

测量仪可对 PF 值执行简单的算法,然后将其存储在 PF 寄存器中。

每个功率因数值(PF 值)占用功率因数的一个浮点寄存器(PF 寄存器)。测量仪和软件根据下图来解释所有报告或数据条目字段的 PF 寄存器。

PF 值是使用以下公式从 PF 寄存器值中计算得出的:

象限 PF 范围(在显示屏中) PF 寄存器范围(通过通讯) PF 公式
象限 1 0 至 +1 0 至 +1 PF 值 = PF 寄存器值
象限 2 ‑1‑ 0 ‑1‑ 0 PF 值 = PF 寄存器值
象限 3 0 至 -1 -2 至 -1 PF 值 = (-2) -(PF 寄存器值)
象限4 +1 至 0 +1 至 +2 PF 值 = (+2) ‑(PF 寄存器值)
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?