MFR9440403-03

需量页面

该测量仪在最大值(峰值)需量出现时可通过计数器提供上次、当前和最大(峰值)需量值和时标。

该测量仪支持标准需量计算方法,包括定时区块、定时滚动和定时滑动。

需量测量包括:

  • 需量(总):W、VAR、VA

若要查看需量参数:

  1. 主页中,使用向上向下按钮导航至 Demand
  2. 确定
  3. 向上向下按钮导航至下一个 Demand 参数。
  4. 向左按钮退出。

需量参数导航:

PM1230H

显示屏上的名称

描述

KVA.d

上一需量

KR.d

升高需量

TR

剩余时间

Kmd.U

电力部门的最大需量值

md Occ Time

电力部门最大需量发生时间。

Kmd.G

其他来源的最大需量

md Occ Time

其他来源最大需量发生时间

PM1225H

显示屏上的名称

描述

KVA.d

上一需量

KR.d

升高需量

TR

剩余时间

Kmd

最大需量

md Occ Time

最大需量发生时间

注: Demand 参数根据在 Power Demand 页面选定的 Parameter 显示。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?