MFR9440403-03

智能按键

测量仪配有四个智能按键,以在显示屏页面间导航。 显示屏将显示您的前进方向。

智能按键说明

向右键 / 确定键
  • 向前进入子参数页面。

  • 进入 “设置” 页面。 此操作需要密码。

  • “设置”下选择要编辑的参数。

向左键
  • 向后返回主参数页面。

  • 在 “设置”下选择左侧的前一个数字

  • 从编辑 “设置”页面退出。

向上键
  • 在同一层级向上滚动显示屏页面,限于同一个功能内

  • 增大选定数字的值或导航到下一个可用的选项。

向下键
  • 在同一层级向下滚动其他显示屏页面,遍历所有功能。

  • 减少选定数字的值或导航到下一个可用的选项。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?