MFR9440403-03

实时读数

测量仪可测量电流和电压,并实时报告所有 3 相及零线的 RMS(均方根)值。

电压和电流输入量以每个周期 64 个样本的采样率进行持续监控。 此解算量有助于测量仪能够为各种商业、建筑和工业等应用提供可靠的测量值和计算电气值。

电压和电流输入量以每个周期 32 个样本的采样率进行持续监控。 此解算量有助于测量仪能够为各种商业、建筑和工业等应用提供可靠的测量值和计算电气值。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?