MFR9440403-03

电流相角与电压相角的偏移

电流可能会滞后、超前、或与交流电压波形同相,通常与负载类型有关——电感负载、电容负载或阻性负载。

对于纯阻性负载,电流波形与电压波形同相。对电容负载,电流超前电压。对电感负载,电流滞后电压。

下图显示在理想(实验室)环境下,各负荷类型的电压和电流波形如何偏移。

电流与电压同相(阻性负载) 电流超前电压(电容负载) 电流滞后电压(电感负载)
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?