MFR9440403-03

ION Setup

转至 www.se.com 并搜索 ION Setup ,以下载安装文件的副本。

如果您现已安装 ION Setup ,建议您将其升级至最新版本,以便使用新功能或增强功能,并正确配置设备上可用的功能。

有关如何使用 ION Setup ,请参考在线帮助。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?