MFR9440403-03

测量仪概述

测量仪结构紧凑、包装牢固,可以提供综合 3 相电气仪表和负载管理设施。PM1230H 测量仪是其他来源测量仪。

该测量仪符合 Class 0.5 和 Class 1.0 精度标准,并具有高质量、安全可靠和经济实惠等特点,且外形紧凑,易于安装,适用于监控电气设备。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?