MFR9440403-03

设置屏幕菜单

您可以通过设置屏幕配置各种设置参数

要进入设置:

  1. 主页中,使用向上向下按钮导航至 Maintain
  2. 确定
  3. 使用向上向下按钮导航至 Setup
  4. 确定
  5. 输入密码。 默认密码为 0000。
  6. 确定
  7. 使用向上向下按钮导航至 Setup 页面。
  8. 向左按钮退出。

设置导航:

设置参数

描述

基本设置

您可以编辑基本设置参数

功率需量

您可以编辑功率需量参数

LED 设置

您可以编辑 LED 设置参数

通讯设置

您可以编辑通讯设置参数

人机界面设置

您可以编辑人机界面设置参数

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?