MFR9440403-03

串行通讯

测量仪支持通过 RS-485 端口进行的串行通讯。

在 RS-485 网络中,有一个主设备,通常是 RS-485 网关的以太网。它可以提供 RS-485 与多个从设备(例如测量仪)之间的通信。对于只需要一台专用计算机与从设备进行通讯的应用,RS-232 至 RS-485 转换器可以用作主设备。在主设备中,推荐的响应超时设置应小于 1 秒钟。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?