MFR9440403-03

维护页面

测量仪上提供了诊断信息、旧电能、不可复位电能、复位和设置菜单。

若要查看维护参数:

  1. 主页中,使用向上向下按钮导航至 Maintain
  2. 确定
  3. 向上向下按钮导航至下一个 Maintain 参数。
  4. 向左按钮退出。
在维护页面中导航:

PM1230H / PM1225H

显示屏上的名称

描述

Diagnostics

您可以查看测量仪的诊断参数

Non Reset Energy

您可以查看不可复位电能参数

Old Energy

您可以查看旧的电能参数

Reset

您可以复位参数。

setup

您可以查看和编辑设置参数

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?