MFR9440403-03

复位屏幕菜单

在复位屏幕中可以复位电能或峰值需量值。 测量仪显示屏幕和按钮允许您导航到所需参数并进行编辑。

要进入复位参数:

  1. 主页中,使用向上向下按钮导航至 Maintain
  2. 确定
  3. 使用向上向下按钮导航至 Reset
  4. 确定
  5. 输入密码。 默认密码为 0000。
  6. 确定

复位参数导航:

参数

描述

电能

用户可以复位电能参数

注: 用户仅可通过通讯为 PM1230H 测量仪执行电能复位。

峰值需量

用户可以复位峰值需量参数

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?