MFR9440403-03

电能页面

PM1230H 测量仪可提供单向的 2 象限、Class 1/Class 0.5 精度的电能测量功能。 测量仪可在非易失性内存中存储来源 1 和来源 2 的有功、无功或视在电能值中的任何一个选定电能的累计值。

  • 流出(电力部门): kWh / kVARh / kVAh

  • 流出(其他来源): kWh / kVARh / kVAh

  • 总计(电力部门 + 其他来源): kWh / kVARh / kVAh

PM1225H 测量仪可提供双向的 4 象限、Class 1/Class 0.5 精度的电能测量。该测量仪将所有累计的有功、无功和视在电能参数存储在非易失性内存中:

  • 流出: kWh、kVARh、kVAh

  • 接收: kWh、kVARh、kVAh

  • 流出 + 流入: kWh、kVARh、kVAh

  • 流出 - 流入: kWh、kVARh、kVAh

注: 根据所选的电能范围,当任何电能参数在 999999999.999 溢出时,所有电能参数值将被复位。

若要查看电能参数:

  1. 主页中,使用向上向下按钮导航至 Energy
  2. 确定
  3. 向上向下按钮导航至下一个 Energy 参数。
  4. 向左按钮退出。

电能参数导航:

PM1230H

显示屏上的名称 描述
KWh.U 有功电能 - 电力部门
Rh.U 运行时间 - 电力部门
KWh.G 有功电能 - 其他来源
Rh.G 运行时间 - 电力部门

KWh.Tot

有功电能 - 总计

Rh.Tot

运行时间 - 总计

注: PM1230H 测量仪一次只能测量和显示一个电能参数,具体情况取决于设定的电力系统类型。

PM1225H

显示屏上的名称

描述

KWh Del

有功电能交付值

KVARh Del

无功电能交付值

KVAh Del

已交付的视在电能

Rh Del

已交付的运行时间

Kwh Rec

有功电能接收值

KVARh Rec

无功电能接收值

KVAh Rec

已接收的视在电能

Rh Rec

已接收的运行时间

KWh Tot

总有功电能

KVARh Tot

总无功电能

KVAh Tot

总视在电能

Rh Tot

总运行时间

电能的状态和命令:

命令 累计电能

复位子系统

清除

初始化

清除

复位所有电能

清除

复位所有累计电能

清除

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?