MFR9440403-03

成本管理

可将您的设备用于各种成本管理应用中。

下面列出了其中的一些应用:

  • 测量控制面板和配电盘中的基本电气参数、原始设备制造商、建筑管理系统和面板仪表

  • 根据来自电力部门的消耗与发电机组或者同一设施内每个区域、班次和时间的任何两个电源之间比较的汇总电能消耗和成本分摊

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?