MFR9440403-03

应用

您的设备可用于包括两个电能寄存器的各种双源核算应用,例如电力部门与发电机组、电力部门与太阳能发电、电力部门与风力发电,或者任何两个电能源的组合。

还可以将您的设备用于需要为两种条件(例如运行和空闲)分开监控电能的安装。您可以组成继电器以便在电能消耗过度或电气故障时控制负载。

测量仪还可以作为租户测量仪,用于大型商厦或建筑物中的二级计费应用,安装在定制面板、配电柜、开关柜、发电机组面板、不可恢复的电能面板和 OEM 面板中。

注: 其他来源适用于 PM1230H 测量仪。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?