MFR9440403-03

概述

本节为您提供有关查看测量仪中各种参数页面的信息。

适用于 PM1225H / PM1230H 的测量仪导航:

注: IO 适用于 PM1230H 测量仪。

信息图标

LCD 显示屏信息区域中的图标提供诸如选定菜单之类的信息。

图标

描述

RMS

电能和不可复位电能

IO

诊断

旧电能

重置

设置

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?