MFR9440403-03

基本设置

基本设置参数对于精确测量和计算至关重要。 使用基本设置屏幕可以定义测量仪所监控的电力系统。

要进入基本设置:

  1. 主页中,使用向上向下按钮导航至 Maintain
  2. 确定
  3. 使用向上向下按钮导航至 Setup
  4. 确定
  5. 输入密码。 默认密码为 0000。
  6. 确定
  7. 使用向上向下按钮导航至 Basic Setup
  8. 确定进入 Basic Setup
  9. 查看参数后按向左按钮退出 Basic Setup
基本设置导航:

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?