MFR9440403-03

旧电能页面

这些参数可在通讯以及测量仪显示屏的“诊断”和“维护”页面上提供,它可存储最新复位或溢出的累计电能。

要查看旧电能参数:

  1. 主页中,使用向上向下按钮导航至 Maintain
  2. 确定
  3. 向上向下按钮导航至 Old Energy 页面。
  4. 确定
  5. 向上向下按钮导航至下一个 Old Energy 参数。
  6. 向左按钮退出。

要在旧电能参数中导航:

PM1230H

显示屏上的名称

描述

KWh.U

有功电能 - 电力部门

Rh.U

运行时间 - 电力部门

KWh.G

有功电能 - 其他来源

Rh.G

运行时间 - 其他来源

KWh.Tot

有功电能 - 总计

Rh.Tot

运行时间 - 总计

PM1225H

显示屏上的名称

描述

KWh Del

有功电能 - 已交付

KVARh Del

无功电能 - 已交付

KVAh Del

视在电能 - 已交付

Rh Del

运行时间 - 已交付

KWh Rec

有功电能 - 已接收

KVARh Rec

无功电能 - 已接收

KVAh Rec

视在电能 - 已接收

Rh.Rec

运行时间 - 已接收

KWh.Tot

有功电能 - 总计

KVARh.Tot

无功电能 - 总计

KVAh.Tot

视在电能 - 总计

Rh.Tot

运行时间 - 总计

旧电能的状态和命令

命令 旧电能

复位子系统

清除

初始化

清除

复位所有累计电能

不清除(随着累计电能更新)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?