MFR9440403-03

功率需量

功率需量是固定时段内平均功耗的度量。

在特定的时间内只能设置一个需量参数。您可以使用测量仪显示屏、使用 ION Setup 通过通讯或通过任何支持 FC16 的 Modbus 工具进行设置。

可以配置的需量参数的列表包括 VA 需量、VAR 需量和 W 需量。

上一需量:需量间隔结束时,测量仪 NVRAM 中的此需量获得更新。需量间隔结束时的当前值将更新上一个需量。

当前需量:使用指定时段内累计的电能除以该时段的长度即可计算得出需量。

峰值需量:峰值需量是 NVRAM 中记录的最高需量值。它与任何间隔或循环无关。除非有记录到的值高于峰值需量的当前值,否则峰值需量值不会更新。测量仪将显示峰值需量的发生时间。测量仪将创建峰值需量发生时测量仪运行小时数的快照。

注: 当需量配置更改为其他配置参数或测量仪中的需量参数被重置时,将清除或重置此值。

测量仪可以测量瞬时功耗并能够使用各种方法来计算需量。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?