MFR9440403-03

固件升级

升级测量仪固件的原因有很多。

下面列出了其中的一些原因。建议升级测量仪固件以获得最佳性能。

  • 提高测量仪的性能(例如,优化处理速度)

  • 增强测量仪的现有特性与功能

  • 为测量仪添加新功能

  • 遵循日益严苛的行业新标准

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?